ADI音频产品和方案介绍
ADI公司的音频产品(包括DSP、CODEC、功放、运放等)在专业音响,汽车音响和消费类音响或设备等领域都有很成功的应用,我们通过这次直播向大家全面介绍一下ADI公司针对当前最流行的音频应用和需求提供的最新产品和方案(包括ATMOS SOUNDBAR和TWS ANC耳机等)。
回放已经上线,并有课件可同步下载。
ADI智库,您的一站式电子技术宝库
ADI智库是ADI公司面向中国工程师打造的一站式资源分享平台,除了汇聚ADI官网的海量技术资料、视频外,还有大量首发的、免费的培训课程、视频直播等。九大领域、十项技术,加入ADI智库,您可以尽情的浏览收藏、下载相关资源。此外,您还可一键报名线上线下会议活动,更有参会提醒等贴心服务。
放大器参数详解及仿真演示
放大器型号众多,如何从一千多个型号中选出最合适的产品?本系列课程为您揭晓。课程为大家介绍放大器的基本指标,每个小视频介绍一个放大器指标,告诉大家这个指标会对电路有什么影响,并辅以LTSPICE仿真演示。希望大家在观看视频后,能对放大器有初步的理解,并能使用ADI在线选型工具选出合适的放大器产品。
关注ADI智库,回复“运放基础”获取课程播放页面及课件下载。
ADI基于ADPD188BI的烟雾探测器集成解决方案
ADI集成光学模块ADPD188BI,以其优异的性能,可减少烟雾探测器误报,满足新监管标准。本次课程跟大家共同探讨如下内容:
1、光电烟雾探测器发展方向,以及关键技术要求
2、ADI全新的烟雾探测解决方案
3、ADPD188BI 光学模块工作原理、产品特性和优势
加速度计应用参数解密
ADI公司的MEMS加速度计系列产品在功率、噪声、带宽和温度规格方面处于业界领先地位。此系列教程视频主要介绍加速度计的几个特别重要的参数在各种应用场景中的意义,并帮助客户进行快速选型和定位开发中的问题。
ADI公司的音频产品(包括DSP、CODEC、功放、运放等)在专业音响,汽车音响和消费类音响或设备等领域都有很成功的应用,我们通过这次直播向大家全面介绍一下ADI公司针对当前最流行的音频应用和需求提供的最新产品和方案(包括ATMOS SOUNDBAR和TWS ANC耳机等)。
回放已经上线,并有课件可同步下载。
ADI一直致力于提供较领先于业界的医疗和生命科学仪器解决方案,尤其是小剂量、快速、高精度体外诊断仪器IVD解决方案。ADI 提供各类放大器用于I/V转换、滤波器设计、信号调理和ADC驱动,并提供数据转换、信号处理、温度监测和电源管理解决方案,使体外诊断仪器应用的产品质量和可靠性达到较佳程度。
回放已经上线,并有课件可同步下载。
状态监控正在扩展到最关键的工业机械之外,部分原因是新一代技术在更小的、机械优化的解决方案中提供了高性能。在期直播课中,我们介绍了各种支持状态监控解决方案的技术,并回顾一些优化工业应用解决方案的设计考虑因素和性能要求。
回放已经上线,并有课件可同步下载。
什么是数据手册? 它包含的信息如何为您的设计选择正确的器件? 如何获取它包含的隐含信息?怎样阅读数据手册才能有效的get到芯片的关键呢?……
最新PPT文档《如何参考数据手册》涉及范围广、信息量大,文档中以一份典型的数据手册为例,解释了很多常常被误解的规格和部分数据的完整含义。
关注ADI智库,回复“数据手册”获取下载链接。
通常来说,高速电路是指电路处理的信号频率足够高使得传输线对该频率表现的阻抗足以对信号产生影响,工作在这种频率上的电路。《高速电路设计指南》以ADI官方网站的技术文章和模拟对话为基础资料来源整理成册。从设计实践角度出发,介绍在高速电路设计中需要掌握的各项技术及技能。
关注ADI智库,回复“高速电路设计指南”获取下载链接。
无源器件合理的应用与选择不仅决定着硬件电路设计的稳定性,更决定着电子设备的质量优劣。
本书搜集了来自ADI官方的无源器件相关资料,从器件选择、应用设计、测试测量方面进行分类整理,共23篇技术文章,旨在帮助广大工程师、电子工程相关学子梳理电子电路基本元件的基础知识以及在电路设计过程中提供实用的帮助。
关注ADI智库,回复“无源器件”获取下载链接。