混合信号前端(MxFE)

具有7.5 GHz带宽的可扩展软件定义无线电解决方案

混合信号前端(MxFE®)为当今在通信基础设施、仪器仪表、航空航天和防务领域工作的系统设计师提供了一个带宽高达7.5 GHz的可扩展软件定义无线电解决方案。这解决了几个复杂难题,包括随着系统运行从RF过渡到毫米波频谱范围以及带宽需求从MHz过渡到GHz,带宽需求和信号链复杂性不断增加。

ADI公司的MxFE提供RF模数转换器(ADC)、RF数模转换器(DAC)、片内数字信号处理和时钟/PLL的智能集成,以实现多芯片同步。这可以消除离散数据转换器和传统RF前端组件,以缩小尺寸、减轻重量、降低功耗和成本。集成数字信号处理支持向软件定义无线电平台转变,创建一个高度可配置的通用硬件/软件平台,该平台可在广泛的终端市场中用于多个场景。

产品选型表

ADI 的混合信号前端 (MxFE) 系列提供高度集成的套件,具有四个 16 位、12 GSPS 射频数模转换器 (DAC) 内核和两个 12 位 6 GSPS 或四个 12 位、4 GSPS,射频模数转换器 (ADC) 内核。

MxFE:简单、可扩展、高效

MxFE 产品平台通过直接 RF 采样和非常宽的通道带宽应对挑战,所有都使用软件定义,以实现简单、可扩展、高效且面向未来的解决方案。

下载方框图

Detailed block diagram of the AD9081

AD9081的方框图

绿色方块:重点介绍片内 DSP,包括接收路径上的可编程 FIR 滤波器和粗/精抽取滤波器,以及发送路径上的粗/精插值滤波器。

橙色方块:显示 AD9081 提供四个 4 GSPS 的 ADC 通道和四个 12 GSPS 的 DAC 通道。

MxFE 的主要特性和优势

RF 采样转换器和 DSP 模块的集成

MxFE 将多个 GSPS ADC 和 DAC 与片内 DSP 相结合,以实现更简单的 RF 前端和更小的 FPGA,从而降低整体系统尺寸、复杂性、重量、功耗和成本。

宽带宽和高动态范围

凭借 7.5 GHz 的模拟输入带宽、高达 4.8 GHz 的瞬时带宽和 -70 dBc 的无杂散动态范围,MxFE 提供了真正的超宽带宽性能。

完整的软件定义射频解决方案

MxFE 是高度可配置的软件定义射频平台,能够通过通用 HW/SW 平台支持多种产品开发计划,缩短上市时间,并使您的设计面向未来。

特色产品

数字仿真模型

使用 ADI 数字仿真模型快速开始您的开发。从 DSP 性能到频率规划,再到优化您的 RF 前端信号链,这些仿真模型将缩短您的开发时间,并加速创收时间。

MATLAB 模式

通过对片内 DSP 的性能、谐波和外部滤波需求进行建模,制定频率计划草案。

下载 MATLAB 模型

MATLAB 模型支持

IBIS/AMI 模型

IBIS 算法建模接口 (IBIS-AMI) 是 SERDES PHY 的建模标准,可对多千兆位串行链路进行快速、准确、具有统计意义的仿真。

获取 AMI 模型

下载 IBIS 模型

热模型

Delphi 模型可以在多个关键点准确预测封装的温度:连接点、外壳和引线。

下载紧凑型热模型

S 参数模型

散射 (S) 参数用于为 ADC 输入、DAC 输出和 MxFE 的时钟接口输入的匹配网络建模。这有助于用户优化其射频前端信号链,以适应感兴趣的频率范围。

下载 S 参数

产品评估

ADI 评估套件提供轻松评估 MxFE 令人难以置信的可配置性和性能所需的所有硬件和软件。

Simplified block diagram of the AD9081

拆箱和评估设置

观看拆箱视频

ADI engineer Umesh Jayamohan with demo setup

在 MxFE 评估板上安装风扇散热器

观看视频,了解原理

MxFE评估平台演示视频系列

观看本系列视频教程,了解如何使用ACE、DPG Lite和ADI公司的API逐步评估MxFE。四个视频分别为使用ACE或DPG Lite初始化硬件的方法介绍、ACE用例展示、使用场景示例以及使用ADI公司的API创建自定义用例。

观看视频系列

MxFE Evaluation Platform Demonstration Series

硬件要求

要评估 MxFE,您需要 MxFE 评估板(针对特定部件)和 ADS8-V3EBZ 或 ADS9-V2EBZ FPGA 控制器板。这些板可以通过 FMC 轻松连接,并且可以使用我们的 API/ACE 软件工具集快速简单地启动。

MxFE 评估板

FPGA 控制器板

软件要求

API 套件驱动程序

X+

API 套件驱动程序


应用程序编程接口 (API) C 代码套件驱动程序允许用户使用高级函数,调用快速配置 MxFE 评估板。

ACE 插件

X+

ACE 插件


分析/控制/评估 (ACE) 软件与 API 协同工作,允许通过特定于套件的插件评估和控制 MxFE。

JESD204B/JESD204C IP 框架

X+

JESD204B/JESD204C IP 框架


ADI 公司的 JESD204 接口框架是一款系统级软件和 HDL 软件包,旨在通过提供性能优化的 IP 框架来简化系统开发,该框架将高速转换器、收发器和时钟等复杂硬件与各种 FPGA 平台集成在一起。

原型

ADI 公司和我们的联盟成员提供 MxFE 参考设计,以实现快速评估和系统级原型设计,从而显着缩短创收时间。

ADI 公司参考设计

ADI 公司的单 MxFE HDL 参考设计

X+

ADI 公司的单 MxFE HDL 参考设计


AD9081-FMCA-EBZ 参考设计是基于处理器(例如 MicroBlaze)的嵌入式系统。该设计由一个接收链和一个发送链组成,并支持以下 Xilinx® FPGA 载体:ZCU102、UVM 和 VCU118。

四路 MxFE HDL 参考设计

X+

四路 MxFE HDL 参考设计


AD-QUADMXFE1-EBZ 参考设计是基于处理器(例如 Microblaze)的嵌入式系统。该设计由接收链和发送链组成。

联盟成员参考设计

德尔福工程单 MxFE FMC 模块 ADF-QMx44

X+

德尔福工程单 MxFE FMC 模块 ADF-QMx44


ADF-QMX44 是符合 VITA 57.1-2019 的 FPGA 夹层卡 (FMC),它利用 ADI 的 AD9081 4T/4R MxFE 并提供与 Xilinx UltraScale 和 UltraScale+ FPGA 载板的全行业平台兼容性,包括 DEG 性能领先的 PCI Express 和 3U Open VPX 载体产品。

安纳波利斯微波双 MxFE WWQM60

X+

安纳波利斯微波双 MxFE WWQM60


这种高性能 WILD FMC+ QM60 ADC 和 DAC 具有四个输入带宽选项、内部采样时钟选项和内部 10 MHz 参考时钟选项。当插入 WILDSTAR OpenVPX FPGA 主板时,该卡允许在一个 6U OpenVPX 插槽(或 3U 插槽中有 4 个 ADC 和 6 个 DAC 通道)中使用 8 个 ADC 和 12 个 DAC 通道。QM60 还具有高达 6 GSPS (ADC) 和 12 GSPS (DAC) 的速度等级,分辨率为 12 位 (ADC) 和 16 位 (DAC)。

特色技术文章

Graph of 16 simultaneous receive I/Q data captures

DAC/ADC IC 上的集成强化 DSP 改进了宽带多通道系统

在比较系统 FPGA 的资源利用率时,很明显,硬化的 DSP 模块解决了多通道平台设计人员面临的重大挑战。

了解 Quad-MxFE

Performance heat map of wideband digital receiver

多倍频程宽带数字接收器中的 SFDR 考虑

未来几年,高采样率模数转换器 (ADC) 和数模转换器 (DAC) 技术将引领宽带数字接收器架构的演进。

阅读技术文章

Close up photo of the Quad-MxFE platform

在集成宽带 DAC 和 ADC 中使用多芯片同步

在单个单片芯片中集成多个 DSP 模块、宽带 DAC 和宽带 ADC,现在可以卸载耗电的 FPGA 资源。

查看新功能