ADI台灣公司
Analog Devices(NASDAQ:ADI)是全球領先的高性能類比技術公司,致力於解決最艱鉅的工程設計挑戰。憑藉傑出的檢測、測量、電源、連接和解譯技術,搭建連接現實世界和數位世界的智慧化橋樑,從而幫助客戶重新認識周圍的世界。詳情請瀏覽ADI官網 http://www.analog.com
從感測到人工智慧的完整系統級解決方案
以狀態為基礎的監測 (Condition-based monitoring, CbM),通常稱為狀態監測,能夠即時在初期偵測並診斷機器和系統的異常。由於識別這些問題並將其隔離,因此有機會使更換零件之庫存最佳化、安排停機時間以進行計劃內的維修,並且進行運作時間流程調整,以延長設備的使用壽命。
狀態監測所帶來的影響:
- 產能提升
- 資產壽命延長
- 維修成本降低
- 停機時間縮短

本文探討升壓拓撲本身的限制以及如何克服。
本文概述了目前用於實現True Power-On(TPO)多圈感測功能的方法,並介紹一種新的簡化解決方案,將重塑工業與汽車位置感測市場。
本次實驗將研究電晶體-電晶體邏輯(TTL)電路逆變器(反閘)和2輸入NAND閘配置。
本文介紹 ADGM1001 SPDT MEMS開關如何助力一次性通過單插入測試。
ADI宣佈其技術院士(Fellow)陳寶興博士當選為2022年度IEEE會士,以表彰其於整合訊號-功率隔離和整合磁性元件方面的貢獻。IEEE協會的主旨在於促進人類科技進步,其範圍涵蓋航太系統、電腦、電信、生醫工程、電力,以至於消費性電子領域等,IEEE院士為電機電子工程師學會(IEEE)最高階的會員資格,象徵科技界所授予的崇高榮譽及重要的生涯成就。每年獲選院士的人數不得超過總參與投票人數的千分之一。‧‧‧ < More >
ADI宣布擴展其電池管理系統(BMS)產品系列,以滿足ASIL-D功能安全等級並提供創新低功耗特性,實現連續電池監測。該系列新元件進一步擴充ADI BMS平台的差異化優勢,提供業界經驗證的超高精度,並支援所有主要電池化學成分—包含無鈷LFP(磷酸鐵鋰)—可用於大眾市場的電動車(EV)及電池組回收再利用之儲能系統(ESS)‧‧‧ < More >
ADI推出一款基於ASIC 之無線電平台,該平台針對符合O-RAN規範的5G無線電設備而設計,旨在縮短上市時間,並滿足5G網路不斷發展的需求。O-RAN生態系統使用開放標準來分解傳統網路,支援跨營運商網路之更高彈性和更多功能‧‧‧ < More >
2023年01月05日: ADI與Seeing Machines攜手推進先進駕駛輔助系統,加速提升駕駛安全
2022年12月14日: ADI與您相約CES 2023,體驗邊緣智慧、暢享美好生活
2022年11月17日: ADI全球首個長距離單對乙太網路供電(SPoE)解決方案實現智慧建築和工廠自動化
全球已有130多個國家和近700家公司做出了淨零承諾。淨零轉型絕非口號,需要經營管理決策高層有意識提出完整的投資計劃,並著重於隨著全球成長脈動,從大型公共基礎設施及健康綠能生活切入。ADI南亞太區總經理曾浩岳指出,如智慧電網、通訊網路及電動車等,業界正透過半導體技術導入,對全球環境發揮有效、正向的影響。

3GPP在R15與R16奠定了5G NR無線接取技術的基礎,R17則擴張系統的涵蓋範圍、強化工業物聯網相關技術,8K高畫質影音未成為5G殺手級應用,毫米波頻段應用學習曲線延長,不過,5G SA架構將接手NSA持續發展,企業專網與開放架構則蓬勃發展中。

憑藉 ADI 深厚的感測器專業知識,我們透過整合式解決方案協助製造商設計煙霧偵測器。其優勢包括:
- 整合式設計,可以偵測和區分不同的煙霧類型,減少干擾警報。
- 改善電源管理,延長電池壽命。
- 更精小、更簡化的電路,協助降低成本及增加連接選項。
- 協助製造商達到 UL 217 新標準。

地址:台北市內湖區瑞光路408號5樓之一
公司電話:886-2-2650 2888
Facebook: https://www.facebook.com/AnalogDevicesInc.Taiwan/
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/analog-devices-taiwan/
Youtube TW: https://www.youtube.com/channel/UCe_wIb268F8fjFUPaRXJqhg
EMAIL: cic.asia@analog.com